This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MCAL CAN 驱动程序构建问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074731/tms570lc4357-mcal-can-driver-build-question

部件号:TMS570LC4357

王启杰,您好!

我正在处理 CAN MCAL 驱动程序代码和 Flexray 驱动程序。  MCAL 的司机大约在1个月前根据 NDA 向 DCS 公司提供。

我正在尝试将这些驱动因素包括并构建到现有项目中。 我看到他们使用一些扩展名为.xdm 的配置文件。  无法使用 Adobe 打开这些文件。 他们似乎需要专门的应用程序。  

您是否对如何配置和构建这些驱动程序有任何见解?  如果你不是这个问题的正确人选,你能让我和熟悉这个过程的人联系吗?

谢谢你,

大卫·卡丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大卫,你好。

    TI MCAL 使用 EB (Elektrobit) Tresos 配置 MCAL 模块。  MCAL 模块的 ECU 参数定义以 EB xdm 格式捕获。  MCAL 模块的配置可以使用 EB Tresos 配置编辑器完成。 配置完成后,可以为支持的驱动程序变体生成代码。

    我注意到您与 TI 签订了保密协议。 您可以从 TI 安全软件页面下载 EB Tresos 工具:

    https://www.ti.com/securesoftware/

    如果您无法访问此页面,请给我发送一封私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ Wang,

    我从下载 MCAL 驱动程序软件的网站上查看了该网站。  没有链接,也无法下载 Tresos 工具。 没有这一工具,我们就无法取得任何进展。  您可以帮助我访问该工具吗?

    另一个问题是,我还在努力让 Flexray 驱动程序正常工作。 我的当前设置仅为网络上的2个节点。 Flexray 示例代码有默认值:node_total =25,sync-node =8。  当我重置其中一个节点时,网络通信量突然激增约3/4秒,然后总线停止。 我假设这些是“启动”或“同步”周期。 我将这两个定义都更改为2,因为我的网络上只有2个节点。  现在,巴士在停止前的突发流量要短得多。  是否有任何有关如何为给定总线架构配置570 Flexray 硬件的文档?

    非常感谢你的帮助。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ Wang,

    我的电子邮件是 dcardin@dcscorp.com

    谢谢你  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi David,

    我可以知道您的电子邮件地址(公司)吗? 我们的营销团队将帮助您获得 EB Tresos V21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ Wang,

    我的电子邮件是 dcardin@dcscorp.com

    感谢你的帮助。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。 您将被复制到电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以下载这些工具。 感谢 QJ 的帮助!