This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESMSSR2和 ESMSR2

Guru**** 2460650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077236/tms570lc4357-esmssr2-and-esmsr2

部件号:TMS570LC4357

王工您好:

     我看手册,想咨询一下:

     1)ESMSR2和ESMSSR2有什么区别?ESMSSR2起什么作用啊?

     2)手册上说:ESMSSR2,在断言开机重置(PORRST)之前,它会保留 Group2的错误标志。,这句话的意思ESMSSR2里的状态在下次上电后还存在吗

     3)为什么group1和group3没有影子状态寄存器(状态阴影寄存器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507609" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1077236/tms570lc4357-esmssr2-and-esmsr2"] 1)ESMSR2和ESMSSR2有什么区别?ESMSSR2起什么作用啊?[/quot]

    热重置后 ESMSR2被清除。 ESMSSR2是状态阴影寄存器。 在  断言开机重置(PORRST)之前,它会保留 Group2的错误标志

    ,这句话的意思ESMSSR2里的状态在下次上电后还存在吗?引用 userid="507609" url="~/support/microsofts/arm-based microsoft-group/arm-based microsofters/f/arm-based microsofts-forum/1077236/tms570lc4357-esmssr2-and-esmssr2"] 2)手册上说:ESMSSR2,该命令在断言 Group2 (Group2-)电源前保留错误标志[ PRST-]。

    是的,您的理解是正确的。

    [引用 userid="507609" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1077236/tms570lc4357-esmssr2-and-esmssr2"] 3)为什么group1和group3没有影子状态寄存器(状态阴影寄存器)?

    ESMSR1和 ESMR3没有影子寄存器。 我不知道为什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王工:

       我还是想问一下,ESMSSR2里的状态什么时候会消失呢?

       比如:

       1)esm错误发生,ESMSSR2里的状态被置位。

       2)通电(我理解为断电然后上电,不知道我的理解对不对),此时ESMSSR2里的错误状态还在。

       那么这个错误状态什么时候会消失呢?必须手动清除吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明溪

    在 PORRST 之后,ESM 模块中的所有寄存器都将重新初始化为默认值。 包括 ESMSSR2在内的所有错误状态寄存器都被清除为零。 热重置无法清除 ESMSSR2寄存器。