This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237E6PM:如何使用 Segger J-Link (使用 SWD 而不是 JTAG)调试 TIVA 处理器

Guru**** 1715510 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077460/tm4c1237e6pm-how-do-i-debug-tiva-processors-with-segger-j-link-using-swd-instead-of-jtag

部件号:TM4C1237E6PM
“线程:SEGGER”中讨论的其它部件

你好。

我有一个具有 TIVA 处理器的主板,我正在尝试在 SWD 模式下使用 Segger J-Link Plus 设备进行调试。  不幸的是,CCS 给了我一个“Cortex_M4_0:错误:STAT [ JLINKARM_IsHalted()调用]失败!” 尝试调试时出错。

我知道 J-Link 连接良好,因为我可以通过 Segger 的 J-Flash 实用程序编程/擦除 TIVA 处理器。   下面是如何将 TIVA 连接到10针臂编程连接器。

我猜 J-Link 是使用 JTAG 模式而不是 SWD 模式,所以我想知道是否有办法让 CCS 告诉 J-Link 使用 SWD 模式。

我在您的 E2E 论坛上找到了这一点(CCS 8中的 CCXML 文件视图):

不幸的是,这是我在 CCS 11版中看到的:

是否有方法在 CCS 11 CCXML 编辑器窗口中启用 JTAG/SWD 选择字段?

谢谢你

斯科特·Wild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,没关系。

    我需要创建 AJ-Link 配置,而不是使用项目最初配置的 Stellaris 配置。