This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:以太网与 AM2432

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085616/am2432-ethernet-with-am2432

部件号:AM2432

大家好,

我正在使用 AM2432进行设计,当我使用 PRU_ICSSG 和 CPSW 进行以太网设计时,我感到困惑。 我知道 PRU_ICSSG 用于工业应用。

因此,如果我的要求是标准以太网(1000Base-T)而不是工业以太网,那么 CPSW 是否是最佳选择? PRU_ICSSG 如何?

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道

    是,标准 以太网使用,我们建议使用 CPSW。  除非您看到工业以太网要求,否则我们强烈建议您不要使用 PRU_ICSSG。

    这将有助于扩展性,也有助于我们没有 ICSSG (并且没有 ICSSM)的其它设备,标准。 通过 CPSW 支持以太网。

    此致,

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢普拉萨德