请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2432 您好,专家,
我想确定 AM2432中将使用哪些CPU属性。
目前,我正在使用评估板(AM243x_GP_EVM)。 因此,我可以看到r5fss的所有4个内核,如下所示。
- MAIN_Cortex_R5_0_0 (CPU0)
- MAIN_Cortex_R5_0_1 (CPU1)
- MAIN_Cortex_R5_1_0 (CPU0)
- 主要_Cortex_R5_1_1 (CPU1)
但是,该产品的真正目标将使用AM2432。 据我所知,AM2432中将嵌入两个Cortex R5。
您能否告诉我 AM2432必须使用哪种内核ID?
例如 ,我认为使用了两个群集0和1,使用了一个CPU属性。所以,我选择了下面的,但如果选择错误,请更正我。
- MAIN_Cortex_R5_0_0
- MAIN_Cortex_R5_1_0
最佳,
Moonil