请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-AM243 我正在尝试找到一个此行为的示例。 我希望有一 个无缓冲中断,以便在引脚上获得尽可能精确的时间测量。
我有一个GPS PPS引脚正在嘀嗒声,最好能够检测到引脚以尽可能低的时钟周期高,以确保其尽可能准确。 这样,就可以进行细微的调整,以纠正设备上的计时错误。 是否有一个针脚可以执行此操作? 我当前的GPIO中断系统基于GPIO中断示例,但100 % 不能肯定它的延迟对于这种情况足够低。