This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DMA寄存器配置

Guru**** 2460650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096163/tms570lc4357-dma-register-configuration

部件号:TMS570LC4357

您好,

根据 线程 DMA寄存器,它提到“您检查SWChnEnaSet寄存器中的位是否已设置,请在配置此寄存器之前不要启用DMA”。 是否必须在配置 SWChEnaSet寄存器之前禁用DMA? 这会导致在SWChEnaSet寄存器配置多次时禁用DMA。 此外,这是否不适用于HWChEnaSet寄存器的配置? 请澄清。

谢谢!

Tirumala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tirumala,

    是否4357是否必须在配置 SWChEnaSet寄存器之前禁用DMA?

    不需要,在配置SWChnEnaSet寄存器之前不需要禁用DMA。  

    让我们看看您提到的主题中的问题:

    "根据TRM, HWCHENAS用于配置硬件触发,而SWCHENAS寄存器将用于软件触发。 但是,我们发现 HWCHENAS 配置正确,但 SWCHENAS寄存器没有正确更新"

    如果启用了DMA,则清除传输时将清除SWCHENAS寄存器。 这就是为什么我建议在不启用DMA的情况下检查SWCHENAS寄存器。