您好,
我需要有关AM2634 Q1 / SPRSP74 - 2022年3月的更多信息。
数据表中提到了CLKOUT0 (Ball M2)和CLKOT1 (Ball 16)。
我想将这些CLKOUTx输入到外部FPGA中。 理想情况下,AM2634和FPGA将具有同步时钟。
在哪里可以找到这些CLKOUTx引脚的特征?
这些引脚可以驱动多少电容和mA?
我计划在EXT_REFCLK0 (Ball P2)上使用25MMz或50MHz振荡器。
是否可以使用50MHz时钟驱动AM2364,或者是否需要使用25MHz?
如果时钟是从EXT_REFCLK0/50MHz或25MHz/100ppm导出的,则CLKOUT0和CLKOUT1的抖动有什么预期?
巴西,
Bernhard