请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2634 亲爱的Champs:
我的客户发现AM2634的功耗从数据表中看是3W,但他们预期的典型功耗低于1.5W @125C。
请告诉我AM2634中需要3W的使用案例是什么?
我们是否计划像其他设备一样发布功率估算Excel表?
谢谢,此致,
SI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
很抱歉,此问题的响应延迟。 是的,我们会像其他设备一样拥有功率估算工具,目前我们正在开发此工具以启用此设备。 在我们达到这一阶段时,请您提供以下详细信息,以便我们提供粗略的估计? 3W是主板设计的最大类型要求。
请提供更多有关使用情况和以下内容的详细信息:
1.已使用的CPU数量和负载百分比
2. 使用的一般外围设备和负载百分比,包括CPSW和ICSSM
3.控制使用的IP和加载百分比
4.应用程序的预期工作Tj
此致,Shiv