主题中讨论的其他部件:HALCOGEN
王工:
您好,TMS579LC4357配置SDRAM,通过查看手册支持SDRAM Commands配置

SDRAM初始过程:

通过HALCogen生成EMIF驱动,并没有对Load模式寄存器进行配置,请问一下如何配置SDRAM的Load模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
王工:
您好,TMS579LC4357配置SDRAM,通过查看手册支持SDRAM Commands配置

SDRAM初始过程:

通过HALCogen生成EMIF驱动,并没有对Load模式寄存器进行配置,请问一下如何配置SDRAM的Load模式?
您好,
SDRAM初始化序列(步骤1至步骤6)是通过写入至少3个字节的SDCR寄存器(页面大小,内存组...)触发的。 您不需要手动发出LMR命令,PRE命令。
在HALCOGen EMIF初始化代码(EMIF_SDRAM_StartupInit())中:
emifREG->SDCR =(UINT32)((UINT32) 0U << 31U)|
(UINT32)((UINT32) 1U << 14U)|
(UINT32)((UINT32) 2U << 9U)|
(UINT32)((UINT32) 1U << 8U)|
(UINT32)((UINT32) 2U <4U)|
(UINT32)((UINT32) elements_256);
将触发SDRAM初始化(步骤1~步骤6)。