This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存库空间

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095862/tms570lc4357-flashbank-space

部件号:TMS570LC4357

各位好,

我需要你的建议, 我的程序写在flashbank0上之后,我是否可以使用flashbank0上的其他剩余空间?

谢谢!  

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Marvin,

    是的。 您可以使用F021闪存API擦除Bank 0的其余扇区并将数据编程到这些扇区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qj,您好!

    跟进问题:如果我想使用闪库7,我不能使用相关的图书馆功能。  flashbank7最多一次可以写入多少字节?

    感谢您的支持。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    插槽7的大小为128 KB , 闪存EEPROM仿真至少需要两个虚拟扇区。 虚拟扇区的最大大小为64 KB。  所有数据块的大小不能超过虚拟扇区长度。