This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电池管理系统

Guru**** 2460600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101842/tms570lc4357-battery-management-system

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件:BQ76PL455A

我们正在使用BMS bq76PL455A 和MCU  TMS570LC4357开发电池系统/充电架构。  我们未能找到任何有关MCU驱动充电和放电MOSFET的BMS或MCU应用信息(大概需要MOSFET驱动器)。  是否有任何应用和/或示意图示例/指南可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barry,

    TMS570LC43x器件具有用于基于实时控制的应用的外设,包括两个N2HET定时协处理器和7 个增强型脉宽调制器(ePWM)模块。 两者均可用于生成PWM信号以控制MOSFET。

    如果BMS团队有示例,请检查他们。