This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MEM5A:互连分区比较逻辑测试

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100154/tms570lc4357-mem5a-interconnect-partiy-compare-logic-test

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

互连的分区比较逻辑测试的描述(技术参考3.3 .1)对于触发的错误非常模糊。

我本以为ESM 1.53 将始终抛出,但当测试该通道时,它从未出现,而是1.52 收到信号。
我尝试列出此测试可能触发的所有可能错误:

ESM:
ESM 1.52 - CPU互连子系统-全局错误:始终
ESM 1.53 - CPU互连子系统-全局奇偶校验错误: 从不
ESM 1.70 - DMA -事务总线奇偶校验错误:有时
2.7 - L2RAMW -不可纠正的错误类型B:有时
ESM 2.17 -L2FMC-奇偶校验错误: 有时
ESM 3.13 - L2FMC -无法纠正的错误,原因是:有时
ESM 3.15 - L2RAMW -地址/控制奇偶校验错误:有时

错误位:

ter_ERR - DMA奇偶校验错误: 有时
MSACP -
内存清理地址/控制奇偶校验错误:有时
CPEOI -空闲时出现命令奇偶校验错误:有时
Pace -地址/控制奇偶校验错误:有时
add_par_ERR -访问奇偶校验错误/内部奇偶校验错误:
有时
MCMD_PAR_ERR -端口A/B空闲状态奇偶校验错误:有时

(Q1)此列表是否完整且正确?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下,稍后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    您是如何注入故障来生成这些错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ:您好!

    我们将SCMCNTRL[27:24]设置为Ah。

    迄今为止我观察到的唯一错误是ESM 1.52 ,2.7 ,1.70 和One Time 2.17。

    问题在于技术参考手册中说明了以下内容:
    '互连还输出反向极性,用于输出控制和地址信号。 因此,连接到互连的主从IP也可能会产生奇偶校验错误。"

    所以我们需要知道这项测试可能产生的每一个错误,以便我们能够处理这些错误。