请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
与 SafeTILib 和技术参考手册(第20.2.17章)给出的示例类似、我们实施了 DMA12诊断。
问题是、翻转 LSB 后、读取地址(0xFFF80010U)会触发 ESM 1.82和1.3。
我们在开始测试之前尝试了自动初始化 RAM、但没有任何变化。
(Q1)这种"贝哈维"的原因可能是什么?
谢谢、此致、
最大