This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DMA12 1位 ECC 测试触发 EMS 1.82和1.3

Guru**** 2460590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123115/tms570lc4357-dma12-1bit-ecc-test-triggers-ems-1-82-and-1-3

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

有关此主题的任何新闻?
e2e.ti.com/.../tms570lc4357-dma12-1bit-ecc-test-triggers-ems-1-82-and-1-3

(Q1)我们是否可以在每次测试 DMA ECC 是否存在 single-bit 错误时预计会发生这种情况?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这与另一个线程中提到的 VIM RAM 自检行为类似。 我的 launchpad 具有 revA 器件、我明天将找到 revB 电路板并再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 RevB 器件。 UERR 标志也通过注入1位 ECC 错误进行设置。 您的代码需要清除两个 ESM 标志(可纠正和不可纠正)。