This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:LBIST 的故障注入不会导致 ESM 1.27

Guru**** 2460650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121571/tms570lc4357-fault-injection-of-lbist-does-not-lead-to-esm-1-27

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在执行 LBIST 测试的故障注入时、我们得到除 ESM 1.27标志之外的预期错误。

(Q1)执行自检控制器诊断后是否应设置 ESM 1.27 (设置了 FAULT_INS 的 LBIST)?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我的理解是 ESM 1.27也是通过 STC 自检生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们设置 FAULT_INS 和 self_check_key、然后通过设置 STC_ENA 和将 CPU 设置为空闲来激活测试。  我们获得了所需的标志、但没有 ESM 1.27

    您是否有什么想法会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我将进行测试、稍后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESM 1.27在我的 STC 自检测试中被设定。