This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:符合 RoHS 标准

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123622/tms570lc4357-ep-rohs-compliance

器件型号:TMS570LC4357-EP

你(们)好。

我目前正在支持新航空电子系统的设计、我们正处于项目的器件选择阶段。 该产品的一项要求是它可以在-55 C 的温度下运行、但我们也使用符合 RoHS 标准的器件。 我看到、SnPb 焊料是 TMS570LC4357-EP 上提供的唯一选项、它表示不符合 RoHS 标准。 这是-EP 不符合 RoHS 标准的唯一原因吗? 使用 SnPb 焊料是因为 TMS570CL4357-EP 的标准器件在-40°C 时具有到-55°C 的扩展工作范围、还是以某种方式封装了这些器件?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此封装使用铅焊球。

    [~用户名="529417" URL"/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1123622/tms570lc4357-ep-rohus-compliant"]这是-EP 不符合 RoHS 标准的唯一原因吗? 使用 SnPb 焊料是因为 TMS570CL4357-EP 的标准器件在-40°C 时具有到-55°C 的扩展工作范围、还是以某种方式封装了这些器件?  [/报价]

    请参阅此页、了解此封装中使用的材料:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=251184&opn=TMS5704357BGWTEP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定为“符合 RoHS”的 TI 产品低于所有 RoHS 附录 II 物质(铅(Pb)除外)的监管阈值,铅(Pb)可在无法申请 RoHS 豁免的焊球等材料中找到。

    我不知道它是否与扩展工作温度(-55C)有关。