请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
我们正在使用50%的窗口来进行 DWWD 的软件测试。
我们如何实现此诊断取决于 DWWD 在打开的窗口之外触发时的反应。
注意:我们使用 配置为抛出 NMI 的 DWWD
(Q1)如果在打开的窗口之外触发 DWWD、会发生什么情况? NMI 是生成的、计数器会发生什么情况?
谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们正在使用50%的窗口来进行 DWWD 的软件测试。
我们如何实现此诊断取决于 DWWD 在打开的窗口之外触发时的反应。
注意:我们使用 配置为抛出 NMI 的 DWWD
(Q1)如果在打开的窗口之外触发 DWWD、会发生什么情况? NMI 是生成的、计数器会发生什么情况?
谢谢、此致、
最大
尊敬的 Max:
如果看门狗装置未在25%打开窗口内被处理、NMI 中断将被生成。
[引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122759/tms570lc4357-dwwd-ex反作用 dwwd-when trigger-Bee-Bee-Before-window/4163823#4163823"]此中断前是否会立即触发[25%、引用此中断前的服务?]这意味着在服务窗口被"打开"前、看门狗装置被处理。 它将导致一个"违反开始时间"、并且也生成 NMI 中断。