This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SCI Lin 上波特率的分辨率#39;s

Guru**** 2461250 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121957/tms570lc4357-resolution-of-baud-rate-on-scis-lin-s

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

当我尝试为 SCI/LIN 模块配置一个波特率,比如1MEG……BUAD 失去了分辨率……

只是想知道我能得到多准确……酒店使用了一个真正的墙外的 OSC freq in (比如14.73865M)。可能会这样做吗?…

再次强调...只是尝试尽可能快地运行项目以开发一些代码/HW

根据 SOP ...非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCI 使用 BRSR 寄存器的24位整数预分频器 P 值来选择所需的波特率。 附加的4位小数分频器 M 完善了波特率选择。
    在异步定时模式中、SCI 根据以下公式生成一个波特时钟:

    SCICLK 频率= VCLK /(P + 1 + M/16)

    并且  异步波特率= SCICLK 频率/ 16

    当 VCLK=75MHz 时,如果您需要波特率=1MHz,则 P+1+M/16=75/16=4.75--> P+M/16=3.75

    您可以选择 P=3、M=16*0.75=12

    HALCoGen 不支持 M 小数分频器。