This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:当不处于多缓冲模式时、无法配置 SPI

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1119894/tms570lc4357-spi-cant-be-configured-when-not-in-multibuffered-mode

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我们在配置 MibSPI-Modules 的 ECC 时遇到问题。 在尝试了一些之后、我们发现 PAR_ECC_CTRL 寄存器只能在多缓冲模式下写入。

(Q1)这是否意味着、如果我们要使用 ECC 功能、我们始终需要在多缓冲模式下使用 SPI、而不是可配置模式?

谢谢、此致、
最大