请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 您好!
我有一些确认、 我的 TM4C129EXL 和 Raspberry Pi 之间是否有一种与集成 RJ45端口(与 RJ45端口关联的 GPIO)建立通信的方法?
这是可行的、是否有用于此的库?
谢谢你。
此致、
5月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一些确认、 我的 TM4C129EXL 和 Raspberry Pi 之间是否有一种与集成 RJ45端口(与 RJ45端口关联的 GPIO)建立通信的方法?
这是可行的、是否有用于此的库?
谢谢你。
此致、
5月
您好!
我认为这很有可能。 每台主机(例如 TM4C 和 Raspberry Pi)都需要运行自己的 TCP/IP 堆栈。 然后、您将通过交叉以太网电缆连接这两者。 对于 TM4C 端、您可以参考几个示例、它们基于 lwIP 堆栈。 对于 Raspberry Pi、您需要了解要使用的堆栈、很可能 lwIP 也已被移植到其中。 您应该能够通过 Google 搜索它。 我对 Raspberry Pi 没有任何经验。
您可以从以下位置找到以太网示例: