This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:L2FMC 寄存器信息

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117337/tms570lc4357-l2fmc-registers-information

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 TI:

我们将 F021闪存模块用于我们的程序、并已按照我们的要求实现了"空白检查"功能。 但是、我们无法找到在实现中使用的某些 L2FMC 寄存器的引用、如下所述:

  1. FBFALBACK
  2. FTCTRL...等等

我们甚至浏览 了《TMS570LC43x 技术参考手册》(SPNU563A)、 《高级 F021闪存 API 擦除/程序使用》(SPNA148)和 《F021闪存 API 参考指南》(SPNU501H)、以了解详细信息、但我们找不到有关寄存器的详细信息。

请提供一些信息以供参考。

谢谢、此致、

Parth Rastogi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我们强烈建议使用 F021闪存 API、而不是为闪存擦除/编程编写您自己的代码。