This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何使用1-1-4模式闪存器件

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111341/am2431-how-to-use-1-1-4-mode-flash-device

器件型号:AM2431

您好!

我的客户对使用自定义闪存器件进行引导有疑问。  他们正在考虑使用在1-1-4模式下运行的定制 QSPI 闪存器件。

AM243x 及其闪存驱动程序能否支持1-1-4模式闪存?

为定制闪存器件编写闪存驱动程序

简介

SDK 软件包中提供的闪存驱动程序可以与 闪存中列出的有限数量的闪存进行通信。 虽然我们可以在软复位后始终以1S-1S-1S - 1S 通信模式与闪存通信、但与闪存支持的最大数据吞吐量(4S-4D-4D 或8D-8D-8D)相比、此模式提供的数据吞吐量将会非常小

为了支持1-1-4模式,是否需要修改以下源代码?
・FLASH_NOR_ospi_quad.c
・flash_nor_ospi_quad.h

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    是的。 有关 详细信息,请检查函数 Flash_norQspiOpen()。 aslo 注意在 example.syscfg 中被解码的 obj->xferLines。

    此致、

    Ming