This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:程序下载失败 μ A

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110434/tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

王工您好:μ A

   我把VCLK1和VCLK2修改为如下参数,tms450LC4357就再也下不上程序了。μ A

报错为:μ A

ClearClose μ A
[2022/6/17下午3:07:37][Info] CortexR5:GEL 输出:闪存@地址0x0的存储器映射设置
[2022/6/17下午3:07:39][ERROR] CortexR5:写入长度为0x2000的第0页上0x8043000处的存储器块时发生故障:闪存下载失败! (笑声)
[2022/6/17下午3:07:39][错误] CortexR5:文件加载器:验证失败:目标写入0x08043000失败
请问,这个怎么解决啊。μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mingxi、

    该时钟设置不应影响使用 CCS 或 uniflash 加载程序。  

    是否正在将程序加载到 SRAM?