请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好:
我想更改 VCLK3的频率。 vclk3的最大值为110MHz、在本例中、我认为100MHz 可用。
我发现 VCLK3由 HCLK 分频器生成。 在我看来、HCLK 的最小频率分频为 HCLK/1、这意味着 VCLK3 = HCLK、但是"VCLK3 = HCLK"是非法的。 如果 HCLK/2、VCLK3将远小于110MHZ。
如何获取 VCLK3的100MHz?
祝你万事如意
锂离子电池