This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何将 VCLK3设置为100MHz?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1107304/tms570lc4357-how-to-set-vclk3-to-100mhz

器件型号:TMS570LC4357

大家好:

   我想更改 VCLK3的频率。 vclk3的最大值为110MHz、在本例中、我认为100MHz 可用。

   我发现 VCLK3由 HCLK 分频器生成。 在我看来、HCLK 的最小频率分频为 HCLK/1、这意味着 VCLK3 = HCLK、但是"VCLK3 = HCLK"是非法的。 如果 HCLK/2、VCLK3将远小于110MHZ。

   如何获取 VCLK3的100MHz?

祝你万事如意

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCLK3 = HCLK/n (n=1:16)、高达150MHz

    HCLK = GCLK / n (n=1:4)、高达150MHz

    和  

    GCLK 高达300MHz

    因此、在以下情况下、您可以获得 VCLK3=100MHz:

    GCLK=300MHz、HCLK=GCLK/3=100MHz、VCLK3=HCLK/1=100MHz

    GCLK=200MHz、HCLK=VCLK3=GCLK/2=100MHz

    GCLK=100MHz、HCLK=VCLK3=GCLK/1=100MHz