This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:目标未能看到正确格式化的 SWD 报头(错误-615 @ 0x0)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106672/msp432e401y-target-failed-to-see-a-correctly-formatted-swd-header-error--615-0x0

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

请多多包涵、因为这是我第一次介绍微控制器等、只是为了找机会参加实习。 我收到了带有 MSP432PO1R Launchpad 的 TI-RSLK、并已进行设置。 当连接 USB 电缆并尝试调试一个简单项目时、CCS 会给出以下错误:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到正确格式的 SWD 报头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再试一次。 (仿真包9.7.0.00213)

我已更换电缆、尝试恢复出厂设置(由于错误而无法恢复)并重新安装 CCS。 我对软件或电路板不熟悉、因此在设置过程中可能会有一些关键的事情我会错过。 如果有人能提供一些见解、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalie、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    我们提供了一个页面、用于诊断常见的 JTAG 连接问题、包括您看到 的问题:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#incorrect-swd-header

    如该页所述、这可能是由实际的硬件问题引起的、但  在我们得出结论之前、您能否验证电路板的 XDS110和 MSP432侧之间安装了哪些跳线?

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回答。 目前、我有一个跳线覆盖 GND、RXD<<、TXD>>、RST、TMS、 TCK、 ToD 和 TDI。 未覆盖的引脚为5V 和3V3。  

    我收到的错误消息告诉我尝试降低 TCLK 设置、这是否值得尝试?

    感谢你的帮助、

    Natalie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="523425" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106672/msp432e401y-target-failed-se-ree-formed-sds-header-error-615-0x0/410121212]12感谢您的响应。 目前、我有一个跳线覆盖 GND、RXD<<、TXD>>、RST、TMS、 TCK、 ToD 和 TDI。 未覆盖的引脚为5V 和3V3。  [/报价]

    我刚刚尝试过将跳线与 通过 USB 连接到 PC 的 MSP432PO1R Launchpad 相结合的情况、CCS 在尝试调试程序时报告了相同的错误:

    CS_DAP_0: Error connecting to the target: (Error -615 @ 0x0) The target failed to see a correctly formatted SWD header. The  connection to the target may be unreliable. Try lowering the  TCLK setting before trying again. (Emulation package 9.7.0.00213) 
    使用上述跳线设置、launchpad 上的目标 MSP432P 器件无法通电。

    此外、连接3V3跳线后、可以使用 CCS 调试程序。

    [引用 userid="523425" URL"~/support/microrims/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forum/1106672/msp432e401y-target-failure-se-se-reformule-ged-sds-header-error-615-0x0"]已收到报价单并使用 MSP432R[TI-prue-prue-sWD 和报价单设置 MSP432R]。

    连接3V3跳线和*未*连接5V 跳线符合 机器人系统学习套件(TI-RSLK)用户指南中的以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalie、

    您还将需要按照 Chester 指出的那样填充3.3V 接头、请尝试一下、如果您可以进行调试、请告知我们。  

    此致、
    Brandon Fisher