Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我正在使用 TM4C129XNZAD、我有简单的 SPI 代码、当我要编译代码时、我会遇到一些错误、因为"未解析的符号仍然存在"和"错误#10010:链接期间遇到错误;"example_spi.out"未构建"。 您能不能请任何人帮助我解决该错误。 我将在下面的附件中附加我的代码的快照。
谢谢、我正在等待您的快速响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TM4C129XNZAD、我有简单的 SPI 代码、当我要编译代码时、我会遇到一些错误、因为"未解析的符号仍然存在"和"错误#10010:链接期间遇到错误;"example_spi.out"未构建"。 您能不能请任何人帮助我解决该错误。 我将在下面的附件中附加我的代码的快照。
谢谢、我正在等待您的快速响应。
您好!
我只能回答有关 TM4C MCU 的问题。 我不知道 SPPLEDEMO 。 从我看到的内容中、SPPLEDEMO 是用于 CC256x TI 蓝牙堆栈的软件。 请打开一个新线程、将 CC256x 指定为器件型号。 请勿将 TM4C129XNZAD 指定为您的器件型号、因为它将重新路由至我的组。 我只能回答 有关 TM4C129XNZAD MCU 的问题、但不能回答有关 CC256x 或 SPPLEDEMO 的任何问题。
您好!
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI 目录中有一些 SPI 示例。 更多两个示例可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_MASTER_SLAVE_xfer 和 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_mode_mode 中找到。 这些示例是有关如何使用 SPI 模块的一般示例、具体情况与 SPPLEDEMO 无关。 正如我在上一次答复中提到的、如果您对 CC256x 上的 SPPLEDEMO 有任何特定问题、请打开一个新的线程、将 CC256x 指定为您的器件型号、以便那里的专家可以为您提供帮助。 我 完全不知道 SPPLEDEMO。
您好!
您当然可以向 hello 程序添加代码。 只需将 SPI 代码添加到其中、获取传感器数据并使用 UARTprint 打印、如果需要的话。 TivaWare 中有许多示例。 hello 程序只是一个非常简单的程序。 您可以引用所需的任何示例。 为什么您也不查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripheral\ADC 中的示例。 尽管这些是 ADC 示例,但您可以看到这些示例如何从 ADC 获取传感器输入,并使用 UARTprint()进行打印。