This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357 MibSPI 芯片选择在传输期间不会变为低电平

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128400/tms570lc4357-mibspi-chip-select-does-not-go-low-during-transfer

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已经执行了该项目[1]。 遗憾的是、在数据传输期间、芯片选择不会变为低电平(请参阅图[2])。 这样做的原因可能是什么? 是否有任何解决方案?

非常感谢。

此致

Patrick

安亨:  

[1]项目

e2e.ti.com/.../4_5F00_impl_2D00_int.zip

[2] 测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码可选择 CS_1作为芯片选择:

       ui16TempReg =((uint16)(~((uint16) 0xFFU ^(uint16) ui8CpSelect))和(uint16) 0x00FFU);

    但是、为什么要使用与所有 TG 的起始缓冲区相同的缓冲区编号(1~7)? 在您的应用中、哪种 TG 用于数据 TX 和 RX?

    if (ui8RegN = 0U)

    ui16RegM = 0U;

    其他

    ui16RegM = ui16Size;

    IF (ui8RegN < 8U)

    mibspiREG1->TGCTRL[ui8RegN]=(uint32)((uint32) 1U << 30U)/* OneShot *
    |(UINT32)((UINT32) 0U << 29U)/* pcurrent reset */
    |(UINT32)((UINT32) TRG_Always << 20U)/*触发事件*/
    |(UINT32)((UINT32) TRG_DISABLED << 16U)/*触发源*/
    |(uint32)((uint32) ui16RegM << 8U);//开始缓冲区

    其他

    mibspiREG1->TGCTRL[8U]=(uint32)(ui16RegM)<< 8U;
    mibspiREG1->LTGPEND =(mibspiREG1->LTGPEND & 0xFFFF00FFU)|(uint32)(((uint32) ui16RegM)-1U)<< 8U);

    您是否尝试过 HALCoGen 生成的 MibSPI 函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我使用 Halcogen 进行了测试、发现在我的 TSM570LC4357开发套件(www.ti.com/.../TMDX570LC43HDK)上 、CS0、CS1和 CS2上不能进行位切换。 CS3可以进行位切换。 可以发送带 CS3的 SPI 消息。

    此处可能存在硬件错误。 你怎么看?

    非常感谢。

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    HDK 上有一个 DIP 开关。 仅当 USB_host 和 DIP 开关上的以太网关断时、SPI1CS0、SPI1CS1才会路由到扩展连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 在哪里可以找到此信息?

    提前感谢您。

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    高清信号。 关闭 USB_host 和以太网(DIP 开关 S2)后、是否能够拉低 MibSPI CS0/1/2拉低?