This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存 EEPROM 无法与 FreeRTOS 配合使用。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129831/tms570lc4357-flash-eeprom-not-working-with-freertos

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我使用的是 TMS570LC4357。 我想使用闪存 EEPROM、但它不能用于 FreeRTOS。

请帮助我解决此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应在特权模式下执行多个 FEE API。 例如 ,TI_fee_Init()。

    您是否在处于用户模式的任务中调用 FEE API?