This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357 LaunchPad 命令连接器文件问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130827/tms570lc4357-launchpad-command-linker-file-problem

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

大家好、我已经配置了我的环境、我正在尝试为 TMS570LC4357 Launchpad 运行以太网引导加载程序(git ti 上提供)。 闪烁时、我收到以下错误消息。

根据数据表、ECC 数据区域与我的地图匹配。 除了配置设置之外、我没有更改任何内容。 问题是什么?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要检查的两件事:

    示例工程使用链接器脚本生成 ECC、因此在将程序加载到闪存时需要取消选中"Auto ECC Generation":

    2.在 CCS 中启用 ECC 生成选项

    CCS 工程属性-->编译--> ARM 链接器-->高级选项-->链接器输出  

    在链接器输出面板中、为"控制 ECC 生成是打开还是关闭"选择"打开"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我禁用了自动 ECC 生成。 但是、现在它给出了以下错误。 内存写入失败:闪存验证失败。  
    注意:当我将"闪存验证设置"更改为"无"时、它会起作用、但我不确定这是正确的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="512712" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1130827/tms570lc4357-launchpad-command-linker-file-problem/4196234#4196234"]注意:当我将"闪存验证设置"更改为"无"时、它会起作用、但我不确定这是正确的做法。

    6年前、在 TMS570LC4357上发出总线 ECC ESM 错误信号且启用了高速缓存时、当从闪存中的部分编程高速缓存行读取 时、询问是否需要将"闪存验证"设置为"无"、以防闪存编程失败、而未报告。

    据信问题出在 CCS 闪存加载程序中。 不确定 CCS 上是否出现错误。