请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E411Y 您好!
我正在使用 SDK 4.20.00.12、并且一直在搜索一种通过 NDK 堆栈发送 ARP 探测数据包的方法、或为此问题发送任何 ARP 数据包的方法、但尚未发现这样做的函数。 此功能是否可用?
或者、如果 TI NDK 堆栈/库中存在 AutoIP/Link-Local Address 功能、如果可以解释启用该功能的方法也会有所帮助。
我知道第三方 lwip 源代码、但在我的项目中、这似乎是一个相当大的变化。
谢谢你