Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, OPT3001, MSP432E401Y, TMP006
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、 OPT3001、 MSP432E401Y
您好!
我最近购买了 BoosterPack BOOSTXL-EDUMKII。 我已将其与 MSP432P401R Launchpad 配对。
当我运行 SDK 随附的"simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02"时、从文件夹"examples\nortos\MSP_EXP432P401R\demos\boostxl_edumki_lux sensor_msp432p401r"中、我可以看到光传感器的恒定输出量为0、无论光照度如何。 我还注意到、从我运行程序开始、LCD 上显示0值大约需要15秒。
设置 GPIO 切换后、我看到线路#148占用了这15秒的大部分时间(OPT3001_getLux ())。 具体而言、大部分时间由 HAL_OPT3001.c 中的第94行消耗(RAW = I2C_READ16 (RESULT_REG))。 无论环境光有多大、这都会返回0x0000。 这是正常的吗?
想知道其他人是否开箱即用地遇到了这样的问题。 我们非常感谢您的帮助。
谢谢、
Sameer