This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:eMMC 时钟

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2632
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130453/am2634-emmc-clock

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: AM2632

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望检查 AM2634 eMMC 的最大吞吐量、尽管尚未发布软件驱动程序。

当他们在 AM2634的 TRM 中检查时、发现96Mhz 时钟支持8条用于 eMMC 的数据线、如下所示。

但是、当他们查看 AM2632数据表时、发现只有具有4个数据线的 emmcsd 可以支持25MHz 或50MHz。

可以使用 SD 卡高速模式将 eMMC 连接到 AM2634吗? 我找不到 TRM 中描述的 eMMC 模式的任何数据。

请帮助澄清这一点、以及 eMMC 是否可以连接到 AM2634以及哪个模式可用于 eMMC。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、  

    让我为您检查一下。 我同意,这看起来不一致。  

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 SI。  

    再次查看 SD 卡标准后、我可以确认 AM263x 数据表中记录的 SD 卡默认 SD 卡高速的最大时钟速率与 SD 卡标准本身的相应模式一致。  

    在所有情况下、用户都应查看器件数据表以了解实际支持的模式和时钟/数据速率。 在某些情况 下、TRM 是为扩展集外设的使用而编写的、但实际器件数据表中仅支持子集。 我们正在努力减少这些实例、以使这两个实例相匹配。  

    不过、让我看看第二部分:关于 eMMC 兼容性。  

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 SI。  

    MMC/SD 外设基于当前 TRM、可支持默认和高速 MMC 标准、以及 MMC 规范4.3 标准和限制为4条数据线操作。 有关完整的主机控制器和存储器标准、请查看 JESD84-A43规范中的 MMC 标准规范4.3。

    请告诉我、这是否能解答您的问题。  

    谢谢、

    -Randy