This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:TM4C1231 SSI 接口也用作 SPI 或 QSPI 接口、FSS 用作芯片选择。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136381/tm4c1290nczad-also-tm4c1231-ssi-interface-as-spi-or-qspi-interface-w-fss-as-chip-select

器件型号:TM4C1290NCZAD

大家好、TM4C 团队、

我的客户有以下问题...

用于 TI SSI 接口( 专门用于 TM4C1231器件和 TM4C1290器件)。  我们将此 SSI 接口用作 SPI 或 QSPI 接口。  我们是否应该为片选 SSI 接口使用相应的 FSS 信号?  如果我们不使用它会发生什么情况?

我还有另一个更具体的问题。

假设我们需要使用相同的 CLK/数据引脚连接到两个 SPI 器件、这意味着我们需要有2个芯片选择。  我能否为一个器件使用一个专用 FSS 信号、而另一个器件将 GPIO 用作 CS 信号?  还是应该为每个器件使用两个专用的 FSS 信号(每个 SSI 接口似乎有2个不同的引脚作为 FSS)?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 TI SSI 接口的用户 ID ="5988" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136381/tm4c1290nczad-also-tm4c1231-ssi-interface-as-spi-or-qspi-interface-w-fss-as-chip-select ( 专门用于 TM4C1231器件和 TM4C1290器件)。  我们将此 SSI 接口用作 SPI 或 QSPI 接口。  我们是否应该为片选 SSI 接口使用相应的 FSS 信号?  如果我们不使用它会发生什么情况?

    如果您不想使用 FSS 作为 SPI 芯片选择信号、则可以使用 GPIO 引脚进行芯片选择。  

    [引用 userid="5988" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136381/tm4c1290nczad-also-tm4c1231-ssi-interface-as-spi-or-qspi-interface-w-fss-as-chip-select ]假设我们需要连接到两个具有相同 CLK/数据引脚的 SPI 器件、这意味着我们需要有2个芯片选择。  我能否为一个器件使用一个专用 FSS 信号、而另一个器件将 GPIO 用作 CS 信号?  或者、我是否应该为每个器件使用两个专用的 FSS 信号(每个 SSI 接口似乎有2个不同的引脚作为 FSS)?[/引用]

    我建议您改用两个 GPIO 引脚。 虽然每个 SSI 接口都有2个不同的 FSS 引脚、但它们将同时激活。 这将同时选择两个 SPI 器件。 这不是你想要的。 使用两个 GPIO 引脚、您可以控制要与哪个 SPI 器件通信。