This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:更新 SysConfig 后无法加载我的.syscfg 文件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019341/sysconfig-unable-to-load-my-syscfg-file-after-updating-sysconfig

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: AM6412

您好!

我目前正在使用 SysConfig 配置 AM6412。 现在、将 SysConfig 从 v1.7.0更新到 v1.8.1后、我无法加载我的旧.syscfg 文件(请参阅下面屏幕截图中的错误)。 在新版本中、似乎有些属性已被移动或重命名。 但是、该工具无法让我转换文件、我无法打开它。 由于我不想重做所有工作、我想问我如何在 较新版本的 SysConfig 中加载 SysConfig 文件?

谢谢、

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    您 无需 从头开始重新生成文件。 可以将.syscfg 文件作为原始文本文件进行编辑。  在文本编辑器中打开文件并删除  任何包含 USB0引用的行条目(或 任何故障外设选项)。 如果建议的更新后错误仍然存在、请共享.syscfg 文件以进行进一步调试。

    谢谢、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在删除所有错误出现后、我能够再次加载文件。 我将 使用最新的 SysConfig 添加删除的条目。