This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:JTAG 电平上的 AJSM 解锁序列

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127462/rm46l852-ajsm-unlock-sequence-on-jtag-level

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

您好!

我正在执行低级例程(在 TDI/TDO 级别上)、该例程将使用我们的调试器工具启用 AJSM 解锁。

我已经可以检查 ICEPick 并确定器件是否受保护。 我还可以将 AJSM TAP2插入 JTAG 链。  

但是、我现在不知道 AJSM 中的"通过扫描解锁"寄存器是什么、以及在 JTAG 线上扫描哪些内容来写入128位解锁代码。

2.如何配置 AJSM TAP 以写入"通过扫描解锁"寄存器?

我需要 AJSM 模块参考手册、就像有一个 ICEPick 文档解释它的寄存器一样。

此致、

Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    我不知道"通过扫描解锁"寄存器的详细信息。 我建议使用 TI 工具来解锁 AJSM:sbgauth.exe

    dbgauth.exe 位于 c:\ti\ccsx\ccs\ccommon\uscif\dbgauth.exe 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    恐怕您会给出这个答案。

    由于我不是 CodeComposer 用户、我需要花时间启动并运行 JTAG、然后使用逻辑分析仪记录 JTAG、然后对该过程进行逆向工程。

    这就需要几天的努力。

    您是否确定您无法让我与您的终端上的某个人联系? 我们公司确实与 TI 签订了 NDA。

    此致、

    Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitjia,

     dbgauth.exe 是一款独立工具、无需 CCS 即可使用。 我将检查原始设计团队是否具有有关 AJSM UNLOCK_REGTER 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我成功运行了 dbauth.exe、其中包含一些参数、并记录了输出的流。 那么、现在我有了由该工具完成的参考 JTAG 扫描。   

    当我从实际锁定器件的工程师处获得钥匙后、我将在我已锁定的实际目标上测试解锁。

    如果您有任何信息、我仍然很感激。 如果我先使它工作、我也会告诉您。

    此致、

    Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    每当我获得更多信息时、我都会告诉您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    我没有获得有关编程解锁寄存器的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的努力。  

    当时、我能够对通信进行逆向工程并在我们的工具中实现通信。 我确认了它在安全目标上的工作。

    您可以关闭此 TT。

    此致、

    Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitja