主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我开发了一个应用程序、它通过以太网接收数据并通过以太网传输接收到的数据。 此开发的基本应用是 LWIP、代码工作正常。 在检查 HALCoGen 项目的结果时、我发现以太网接口是 MII。
查询是、当我尝试将接口从 MII 更改为 RMII 时、相同的代码不起作用! 如何使 RMII 正常工作? 我是否需要对此进行硬件和/或软件更改?
BR、
Sameer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我开发了一个应用程序、它通过以太网接收数据并通过以太网传输接收到的数据。 此开发的基本应用是 LWIP、代码工作正常。 在检查 HALCoGen 项目的结果时、我发现以太网接口是 MII。
查询是、当我尝试将接口从 MII 更改为 RMII 时、相同的代码不起作用! 如何使 RMII 正常工作? 我是否需要对此进行硬件和/或软件更改?
BR、
Sameer
Sameer、您好!
为了使用 RMII 接口、PHYTER IC 需要进行几个硬件更改
PHYTER 的 RX_DV 引脚应被拉高。

默认情况下、PHYTER 的 x1引脚可连接到25MHz 时钟以在 MII 模式下运行、而应连接到50MHz 以在 RMII 模式下运行

进行上述硬件更改后、还请确保启用 MDCLK 和 MDIO 引脚、因为 HALCoGen 不会自动启用这些引脚、必须手动启用


--
谢谢、此致、
Jagadish。
您好 Jagdish、
那么,是否可以将此类硬件更改引入 https://www.ti.com/tool/TMDX570LC43HDK?keyMatch=TMS570LC43X%20HERCULES%20DEVELOPMENT%20KIT ?
此致、
Sameer。