This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:加电启动问题- 300个器件中有5个

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037405/tm4c1290nczad-start-problem-with-power-up---five-from-300-devices

器件型号:TM4C1290NCZAD
你(们)好。
TM4C129的300个电路板中有5个电路板出现问题、即 TM4C129在开启后无法启动。 我们发现 SSI0XDAT1 (PA5)上的上拉电阻为330k Ω、解决了这个问题。 我们使用所有 SPI 接口、SPI-0用于4个硬件组件、通过 CS 信号进行选择。 一个组件是 SD 卡、如果安装了 SD 卡、则电路板可以正常工作。 是否有人知道原因是什么?
我点了香的床单…
此致 Ralf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    这是一种不寻常的解决方案、我对基于所介绍内容的根本原因没有初步的了解、因此下面是一些要尝试的问题/任务。

    第一个问题是、当您说器件未启动时、这是否意味着器件保持复位状态? 还是被困在故障中?

    如果不清零、则可以查看复位原因寄存器以了解该寄存器中指示的内容。

    另一个问题是、您是否可以进行 AB-BA 交换、因为您有这么多好的电路板? 考虑到解决此问题的方法有多罕见、而且之前没有发现 SSI 硬件连接问题、我的直觉可能是电路板级问题、因此 AB-BA 交换有助于指示此问题是否出在 IC 上或是否在电路板上隔离。 这将有助于更好地确定调试工作的目标。

    最后、您提到正在安装的 SD 卡会启动板、这意味着:

    • 上拉电阻器或 SD 卡安装使电路板正常工作

    • 上拉电阻和 SD 卡安装都使电路板正常工作?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    第一个问题:

    我假设它在故障中运行、但不确定(当出现故障时、我们测量的电路板电流减少30%)

    第二:

    本周我们将检查复位原因寄存器

    第三:

    当出现具有此故障的下一个电路板时、我们将尝试 AB-BA 交换。

    第四:

    是的。 它是"或"、我们可以使用 SD、也可以销售上拉电阻

    BR Ralf、感谢您的建议!