请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-EDUMKII 大家好、
我们的客户希望验证 他的 BOOSTXL-EDUMKII 板是否有缺陷。
他们刚刚订购(2/2/3/21)一个 BOOSTXL-EDUMKII 板、并且操纵杆不工作。 (水平方向按预期工作、但垂直方向不工作)。
与 TivaC 系列 TM4C123G LaunchPad 评估板配合使用的 LaunchPad 板。
他正在 Keil 上使用程序、但即使我只是为电路板供电、输出与垂直操纵杆移动相对应电压的引脚也会在0.07[V]左右显示、无论它移动到何处。
以下是图像:
前3个示例显示了其对应引脚处的垂直输出电压。:
接下来的3显示工作水平方向、以及他希望垂直方向的外观:
如果需要任何故障排除或需要更换、请进行评论。
谢谢、
Jonathan