This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:闪烁问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975568/tm4c123gh6pm-problem-with-flashing

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我对控制器的闪存有疑问。
我的颗粒锅炉有一个控制器、不幸的是、更新时出现了问题。 上次我能够通过 lm 闪存解决这个问题。 现在我想再次执行此操作,但我得到错误**错误**无法与电路板建立通信! 谁知道这个问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Roelof、

    您的帖子不清楚您是如何尝试连接到 MCU 的。 您使用的是什么调试接口? 要使 LM 闪存擦除闪存、需要通过支持的接口、该接口将使用 TM4C 开发套件并遵循 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075中的指南

    如果要使用其他 JTAG 探针、例如各种 XDS 探针之一、则可以改用 CCS Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB 串行 UART 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Roelof、

    要擦除闪存、您需要通过 JTAG 进行连接。 如果您使用的是 USB 或 UART、则需要在器件上调用引导加载软件、该软件将取决于您的应用程序代码。 但是、您的应用代码似乎已损坏、因此我认为您的唯一解决方案是连接到 JTAG 或使用可进入 ROM 引导加载程序的新器件替换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试通过 JTAG。 我购买了 JTAG 探针、将在本周试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经安装了 JTAG、但我没有使用该复位的 PCB 复位故障、我应该如何使用该复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roelof、

    JTAG 连接应该包括一个到复位的连接、并且作为编程过程的一部分、JTAG 应该能够复位器件。

    由于 JTAG 连接应该有一个复位信号路由到它、因此您也可以使用它来手动触发复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    我尝试了、但我收到一条错误、无法解锁已连接的设备。 我知道这是一个经过修改的电路板、它的工作方式有所不同、还是我做了一些错误。

    Roelof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roelof、

    您可以尝试擦除闪存吗?

    如果您确实对器件进行了砖型设置、那么您需要一个复位按钮来帮助恢复该功能、但我还认为 Uniflash 调试解锁功能不能正常工作。 请告诉我闪存擦除是否正常工作、如果不是、我将看到我是否可以找到有关如何使用 JTAG 探针调试端口解锁的帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Ralph

    我正在尝试擦除闪存存储器、但收到错误"找不到目标"消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roelof、

    好的、如果您在电路板上获得了重置按钮设置、请尝试按照以下说明解锁器件:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    这也失败了。 板上没有复位按钮。 JTAG 记忆棒确实有一个复位引脚、但它似乎也不能与之配合使用。 JTAG 未连接或正在进行其他操作。 我现在请求新的控制器、因为我的颗粒锅炉必须再次快速工作。 将其保留为业余项目、以使其再次完成。 感谢您的帮助、请再次返回此页面。

    Roelof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roelof、

    好的。 将来、请尝试使用复位按钮来设计这些 PCB、以便您可以使用 JTAG 对其进行恢复。 JTAG 复位引脚用作过程的一部分、但您必须在解锁过程开始时手动按下复位、此时需要使用按钮。