This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:采样和保持时间对采集的 ADC 值的影响

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975743/tm4c1292ncpdt-effect-of-sample-and-hold-time-on-acquired-adc-value

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我想了解 TM4C1292NCPDT 的 ADC 采样保持时间设置。

ADCSSTSHn 寄存器可用于设置 ADC 时钟(N_SH)、但根据该设置值获得的 ADC 值有很大差异。
当采样保持时间设置为4个周期时、采集的 ADC 值会发生变化。
(这可能是因为到 ADC 引脚的输入信号中存在噪声、并且该噪声反映在结果中。)
但是、如果采样保持时间设置为32个周期、则采集的 ADC 值将是一个不变的值。

我不明白为什么较长的采样保持时间抑制由噪声引起的波动。
是否根据采样保持时间在内部执行电压值平均处理?

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是噪声滤波。 这是电荷共享的结果。 ADC 内部有一个采样电容器。 当您开始转换时、该电容器上的电压是上一次转换后留下的电压。 在采样期间、电容器充电或放电至新电压。 模拟多路复用器中存在电阻、会增加源电阻。 这意味着采样电容器充电有一个 RC 时间常数。 采样时间越长、内部采样电容器电压越接近外部电压。 向 ADC 引脚添加外部电容器也可能有所帮助。 以下是有关您可能会认为有用的主题的应用手册、但它是为不同的 TI 处理器编写的、因此示例数据表值与 TM4C1292不同。

    https://www.ti.com/lit/an/spna061/spna061.pdf