This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:我无法配置跟踪分析器 XDS560V2的系统配置

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM57LHDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/969600/tmdxrm57lhdk-i-cannot-configure-the-profile-of-the-trace-analyzer-xds560v2

器件型号:TMDXRM57LHDK

您好!

我在 TMDXRM57LHDK 开发板上使用了跟踪分析器、这两个月以来没有任何问题。

但是、现在、当我尝试配置跟踪分析器(硬件跟踪分析器>函数分析)时、我遇到以下错误:

 

我该怎么做?

感谢你的帮助

Jerome Beauvais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    我可能需要将此事传达给专家、但我想先提出几个问题。

    您在标题中提到您正在使用 XDS560v2。  这是 PRO TRACE 版本吗?  它如下所示:

    我提出的原因是、正常的 XDS560v2不支持通过引脚进行 PC 跟踪。

    假设您使用的是 PRO TRACE、您是否碰巧在 CCS 中安装了更新?  根据错误消息、跟踪软件可能是此器件存在问题的地方。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否降低 JTAG 速度以确保目标已连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John
    非常感谢您的快速回复。
    是的、PRO TRACE 版本与它完全相同。
    我尝试在 CSS 上安装新版本的组件、更新完成时出现错误。
    我尝试重新安装 CSS,但问题仍然存在。
    我该怎么做?
    感谢你的帮助。

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang
    感谢你的帮助
    我不太理解它的含义:“降低 JTAG 速度”。
    但我认为目标已连接、因为我可以在没有跟踪分析器的情况下进行调试。
    运行、停止、断点、分步执行、所有操作都能完美完成。
    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    您能给我提供有关全新安装的 CCS 版本的更多详细信息吗?  这是10.1.1吗?

    我们需要尝试设置相同的环境。  Pro TRACE + TMDXRM57LHDK + CCS。  我认为这是在 Windows 上吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    非常感谢您的回复、

    CCS 版本如下:10.1.1.00004

      此致

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerome。

    我正在设置相同的环境以尝试重现问题。 可能需要一些时间才能将所有组件组合在一起。 我会随时向您发布我的进度。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki

    我可以确认问题来自 CSS 软件的上次更新。

    我有另一台安装了相同版本 CCS 但没有上次更新的 PC。

    我用这台 PC 进行了尝试、跟踪分析器工作良好、我可以很好地配置它。

    有关您的信息、我还安装了相同版本的 CSS 且成功安装了最后一个更新的笔记本电脑。 在该机器上、问题看起来不一样。 当我想对跟踪分析器进行分析时、不会发生任何情况。 无错误、没有用于配置跟踪分析器的窗口。

    是否可以取消上次更新?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jerome Beauvais"]

    我可以确认问题来自 CSS 软件的上次更新。

    我有另一台安装了相同版本 CCS 但没有上次更新的 PC。

    [/报价]

    您上次提到的"更新"是什么? 是否可以是 TI 仿真器包(v9.2.0.1.00042)? 如果是、那么已知的字节序问题可能会影响您、该问题仅影响 TMS570 Cortex-R 器件。 此问题在 CCS 10.2.0附带的 Emulators Pack 中得到解决。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki
    我不记得更新过的组件;它位于屏幕右下角的小窗口中。 我卸载了 CCS 10.1.1.0004以安装我在互联网上找到的最新版本:10.2.0.00009。 但使用此版本时、问题仍然存在。
    感谢你的帮助

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您尝试10.2.0。 至少我们可以排除这一潜在原因。

    我应该尽快建立一个本地环境。 很抱歉耽误你的时间。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您向我提供最新信息。

    我可以毫无问题地等待几天。

    此致、

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够设置我的环境、我可以重现此问题。 我尝试了各种 CCS 版本(8.3.1、9.3.0)。 10.1.0、10.2.0)、它们都表现出相同的问题。

    我很好奇您是如何让它发挥作用的。 您使用的是 CCS 10.1.1、对吧?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试自定义内核跟踪和 PC 跟踪选项来查看它们是否适合您?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、
    感谢您的研究。
    我在2014年10月购买了跟踪分析器。
    我开始将其用于 CSS 版本6、版本7、8和10.1.1.00004
    我以前从未遇到过这个问题。

    此致

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、
    PC 跟踪正常工作、但上的跟踪记录不是很好。
    有很多行未找到文本源文件>、而不是带有注释的源文件。
    我可以使用自定义跟踪对跟踪分析器进行分析、但跟踪始终为空。
    感谢你的帮助
    此致
    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神秘的加深…… 我一直遇到各种问题、使 HW 跟踪能够在我的任何目标上工作、因此我转移到另一台 PC。 这里的一切都很好 包括使用我 的 TMDXRM57LHDK 和 ProTrace Pod 进行函数分析! 我在这两个版本(10.2.0)上使用完全相同的 CCS 版本。  

    我的笔记本电脑上可能有特定于环境的东西会影响跟踪。 在您的端看来、这是同一个问题 我正在继续调查、并将随时向您发布。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我跟工程部门联系、他们建议我清除与调试器关联的所有缓存、并在以下文件夹中清除跟踪:

    • C:\Users\ \.TI-trace
    • C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments
    • C:\Users\ ti\dvt

    这对我来说很有用! 您还可以尝试一下吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、
    非常感谢您的帮助。
    我尝试过、但不幸的是、问题仍然存在。
    此致

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 实际上、我对不起作用感到惊讶。 我确信、清除这些文件夹并使用新的工作区可以解决您的问题、就像我所做的那样。

    我将看到您是否可以尝试其他任何东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您说得对、使用新的工作区可以解决问题。

    我卸载了 CCS、我压缩了您说过的所有目录、然后使用真正新的工作区重新启动。

    我再次从头开始创建项目、然后我仅将源代码从旧工作区转移到新工作区。 现在它在两台机器上都运行良好!

    非常感谢您的耐心和帮助。

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 看起来需要清除工作区缓存以及其他目录。 我需要在故障排除指南中记录这一点。 感谢您在所有这些方面的耐心。

    Ki