主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我无法通过数据表轻松找到此问题的答案、因此决定在此处提问。 是否可以使用进入微控制器的 JTAG 接口对用作主要引导方法的 SPI/OSPI 器件进行编程、即通过 JTAG 向 MCU 发送一组 FW 映像、然后 MCU 使用该映像对 OSPI 器件进行编程?
谢谢、
方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,方
我们有 SBL_JTAG_UNIFLASH、可用于对 SPI/OSPI 器件接口进行编程。 以下是指向同一器件 的文档链接- AM243x MCU+ SDK:刷写工具(TI.com)。 这只需要 JTAG 接口来传输 闪存器工具并加载 必须刷写的用户代码。
希望这会有所帮助。
Aakash
您好!
我们在您提供的链接中找到了以下内容:
"在加载此程序并在 EVM 上运行之前、需要初始化 SOC。 建议使用 "SOC 初始化使用 CCS 脚本"
“SOC 需要初始化”是什么意思? 这是否意味着 SOC 需要处于应用阶段? ROM 引导后?
尊敬的 朱方嘉:
这意味着在 UART 等引导模式下、OSPI 由 SBL 初始化系统。 同样、在无引导模式等引导模式下、由于图片中没有 SBL、因此器件未初始化。 在这些情况下、SoC 初始化 通过调试器使用 CCS *。gel 脚本完成。
因此、在 RBL 执行完成后、SBL 应该会初始化 SoC。 在 No Boot 模式下、初始化由 GEL 脚本完成。
希望这对您有所帮助。
此致、
Aakash