This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:Tiva TM4C1299NCZAD 通过通用 EPI 连接到 SDRAM、外部 SRAM

Guru**** 538920 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1299NCZAD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/991875/tm4c1299nczad-tiva-tm4c1299nczad-connect-to-sdram-external-sram-by-common-epi

器件型号:TM4C1299NCZAD

您好!

在我们的项目中、微处理器需要通过 EPI 连接到 SDRAM、外部 SRAM、FRAM 和 FPGA。
我想确认 Tiva TM4C1299NCZAD 是否可以通过通用 EPI 连接到它们吗?

以下是数据表中的报价:

外部外设接口是一个用于外部外设或存储器的高速并行总线。
它具有多种操作模式、可与多种类型的外部器件无缝连接。 。
外部外设接口与标准微处理器地址/数据总线相似、不同之处在于
它通常只能连接到一种类型的外部器件。 增强的功能包括
μ µDMA 支持、时钟控制和外部 FIFO 缓冲器支持。

如果  Tiva TM4C1299NCZAD 不能通过 EPI 直接与它们相连、
您是否有任何想法从 Tiva 到 SDRAM (同步 IF)、FRAM 和 FPGA (异步 IF)进行通信?

此致

哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nhat、

    我  以前没有看到过针对这种特定组合的请求。 有时我听说需要两个 I/F。 在任何情况下、要将 EPI 用于多个 I/F、通常需要每次重新配置外设。 这会影响访问的速度、因此建议仅将其用于一个外部器件。 根据所需的模式、芯片选择控制也可能存在问题。

    这是否适合您的系统是您必须根据您的性能需求进行评估的事情、但我认为您的问题是有效的、因为它并不是真正设计用于满足您的需求、尤其是当您需要三个排列好的接口时。  

    我没有其他建议可供选择、我不熟悉其他 TI MCU 系列对可用内容提出这样的建议。