请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137-EP 您好!
在我们的设计中、我们使用 MibSPI5的 SIMO[1](位17、PC0)和 SOMI[1](位25、PC0)。 这样、如果我们启用内部回送、RXRAM 就不会接收到数据。 但是、如果我将 SIMO[0]和 SOMI[0]配置为功能引脚、我可以在 RXRAM 中看到数据。
SPI 功能引脚配置 和内部回送测试之间是否存在任何关系、或者我的配置中是否缺少任何内容。
谢谢、
Jai