主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989、 MSP-FET430UIF、 MSP-FET、 MSP-EXP430FR5994、 MSP430FR6989
您好!
我将 MSP-EXP430FR6989与 BOOSTXL-EDUMKII 搭配使用、共同打造 My Microcontrollers 课程。
我认为 问题是 BOOSTXL-EDUMKII、这 是 由 BOOSTXL-EDUMKII 的行为引起的、无论编译的代码或与其通信的代码如何。
无论 运行代码如何 、当连接到 MSP-EXP430FR6989时、BOOSTXL-EDUMKII 都会向 LCD 屏幕、蜂鸣器、RGB LED 和绿色3V3 PWG LED 发出脉冲。 (图2和3)
它还导致 MSP-EXP430FR698s 的 LED102 (绿色顶灯) 在 eZ-FET 上关闭。 (无论编译的代码如何、都附加时的图像2&3)(未附加且编译代码时的图像1)
在尝试编译任何附加了 BOOSTXL-EDUMKII 的代码时、会显示错误消息
初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。
更新或重新发送时、编译器会重新发送相同的错误
当忽略时、将显示一个新的错误
初始化仿真器时出错:
无法设置设备 Vcc。
我还尝试使用项目清理命令:BOOSTXL-EDUMKII 和 MSP-EXP430FR6989 和 MSP-EXP430FR6989、仅 CCS 本身没有结果。
我想指出的是、当我第一次附加 MSP-EXP430FR6989时就出现了这个问题、并且代码没有编译。
我插入了连接 BOOSTXL-EDUMKII 和 MSP-EXP430FR6989的计算机电缆、而不是将电缆插入 MSP-EXP430FR6989。
另一件事是、这是一个班级、没有其他学生向他们报告过这个问题。
这进一步促使我相信这可能是我的 BOOSTXL-EDUMKII 上的硬件问题、而不是兼容性问题或代码问题。
如果能提供任何见解或建议来解决这一问题、我将不胜感激。