This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:nowflash:error101 -找不到器件 ID 0x015 rvision 4

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, NOWECC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949982/ccs-nowflash-error101--could-not-find-device-id-0x015-rvision-4

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHNOWECC

工具/软件:Code Composer Studio

您好,当我使用 Hercules 安全 MCU 演示(TMS57031x)下载程序时、我总是会得到一个 error.nowFlash 在对器件进行编程时遇到了错误。  请确保器件已正确连接、然后再次尝试运行演示。

我已根据提示按下重置按钮、但它不起作用。 同时,当我在 nowflash 上下载时,总是会出现错误101 -在 C:\ti\nowflash\V3.42.3\nowflash.cfg 文件中找不到器件 ID 0x015 rvision 4。

如何解决上述问题,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    nowFlash 已过期、不支持最新器件型号(不同器件 ID)。 请使用 Uniflash 将文件下载到 MCU 闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您的回答、我已使用 Uniflash 成功下载它。

    现在仍然存在一个问题、即我想使用 Hercules 安全 MCU 演示、我想查看内部演示等。将出现以下错误框、这也应该是 nowflash 软件不支持的问题。 是否有解决方案?

    非常感谢。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    此演示旨在在 Windows XP 下工作、并使用旧版本的 LabVIEW、因此演示 GUI 可能无法工作。

    演示源代码可导入到 CCS 中、并通过 CCS 或 Uniflash 对输出文件进行编程。

    例如:

    1.从 C:\ti\hercules\Hercules Safety MCU Demos\4.0.0\TMS570LS3x_target_Sources 导入 CCS 工程

      

    2.编译以生成输出文件

    编译后会出现错误(使用 nowECC 生成 ECC)。 您可以忽略它。 CCS 将在将代码加载到闪存时生成 ECC。

    3.打开终端(例如 TeraTerm 终端)-- 115200:8:1

    4.运行代码  

    5.从 TeraTerm 终端键入命令 :*- Starter *! -命令结束。 请检查 interrupt_handler.c 中的 void sciNotification (sciBASE-t * sci、unsigned flags)

    命令示例:*DO01020000!"  --> 01是任务编号,02是子任务编号,0000是任务数据。

    任务编号:测试用例(LED 演示、版本号、以太网环回等)。

    子任务编号:检查 LED_DEMO-c、ESM_DEMO-c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。