请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCZAD 支持、
我目前在 TM4C1290N 上使用 ADC。 请帮我回答以下问题。
根据数据表中的下表摘录:
|
参数 |
名称 |
最大 |
和功能 |
|
INL |
积分非线性误差、在整个输入范围内 |
±3.0 |
LSB |
|
道德操守办公室 |
偏移误差 |
±3.0 |
LSB |
|
例如 |
增益误差 |
±3.0 |
LSB |
|
ET |
整个输入范围内的总体未调误差 |
±4.0 |
LSB |
- ‘s这些错误是否解释为“静态”错误?
- 对于给定的器件、这些误差是否总是相同的?
- 如果不是、是否至少在上电会话期间相同?
- 为什么总误差小于各个误差之和?
- 即,如果单点校准消除了偏移误差,这不会将总误差从4LSB 降低到1LSB。 我们应该如何解释它?
- 显然、如果在给定器件的会话期间总误差可能发生变化、我们需要考虑每个读数中的总误差量。 如果它们是静态的、则在执行单点校准时会减少误差量。 但多少钱?
- 是否有其他建议可减少转换误差?
谢谢。