This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:CSP 测试重新定义了小端字节序

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961902/rm48l952-csp-tests-redefine-little-endian

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

运行 CSP 测试套件时、从 sys_common.h 中定义的内容将复制到已检测的文件中。 这会产生多定义构建错误。 是否可以将#ifndef 保存/添加到检测的测试文件中以避免此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 哪种 CSP:SafeTI Hercules 诊断库 CSP、 HALCoGen CSP?